Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Surveillance périodiques dynamique de vanne double corps sur presse à excentrique XPSPVK

Les presses utilisées pour le travail à froid des métaux doivent être systématiquement et régulièrement vérifiées.

Cette vérification impacte aussi la fonction sécurité assurée par le module Préventa XPSVK : des défauts doivent être simulés pour tester cette fonction.

Méthode utilisée pour effectuer la vérification de la surveillance dynamique de la vanne double corps lorsqu`elle est réalisée par un module XPSPVK

Attention : Ces essais sont à effectuer par des personnes compétentes.

Comme le module Préventa ne surveille que la fermeture des 2 clapets de la vanne double corps, le produit XPSPVK ne peut pas être testé par la déconnexion d'une seule des 2 bobines de la vanne, puis par un réarmement.

Essais à réaliser lors des vérifications périodiques

1/ Moyens nécessaires à ces essais :

  • tournevis à lame plate,
  • morceau de câble électrique isolé, longueur mini 6 cm (tension interne 24Vdc),

 

Image

 

2/ Simulation d`un défaut de connexion d`un détecteur

 

Image

 

OU  arrêt au PMH en mode coup par coup

 

Image

 

Image

 

Résultat : pas de départ du coup si la commande est activée (ouverture sortie 21-22).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?