Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

En quoi consiste la Fonction "désenfumage" configurable dans l`ATS48 ?


Il s'agit de la fonction " Marche ou crève (meurt) ".

Cette fonction inhibe toutes les protections.

Elle est notamment utilisé pour les tunnels où, en cas d'incendie, le démarreur ne doit jamais tomber en défaut et fonctionner jusqu'à sa destruction totale.

Paramétrage

Menu Affectation des entrées / sorties IO => LI3 (ou LI4) = LII (nécessite un appui sur ENT de 10 sec pour être validé)
                                                                                                             LII : inhibition de toutes les protections.

Attention : cette utilisation entraîne la perte de la garantie du démarreur


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?