Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quand faut il intaller des inductances de ligne avec les ATS48 ?

Les inductances de ligne sont couplées aux démarreurs ATS pour :

  • diminuer les perturbations harmoniques rejetées sur le réseau au démarrage car elles peuvent perturber un autre démarreur ou un autre équipement situés sur la même alimentation,

  • protéger le démarreur des surtensions transitoires surtout si l`alimentation est de faible impédance.

Toutefois, les inductances sont généralement installées après-coup en maintenance curative si un démarreur perturbe manifestement un autre démarreur ou d'autres équipements sur le même réseau.

S'il n'est pas possible d'attendre la phase production pour vérifier s'il y a lieu ou non de positionner cette inductance, celle-ci peut alors être préventivement installé si :

  • au moins deux ATS48 sont susceptibles de démarrer simultanément ou s'ils ne sont pas bypassés,

  • la puissance de l'alimentation installée (transformateur) est très supérieure  à la puissance des démarreurs ATS,

  • s'il y a d`autres appareillages sensibles aux harmoniques sur la même ligne.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?