Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la passerelle la plus adaptée à une communication Profibus DP (côté automate) et Modbus (côté démarreur) ?

Il existe deux solutions pour pouvoir établir une liaison entre un matériel ne pouvant dialoguer qu'en Modbus ( typiquement démarreurs, variateurs de faible puissance, etc.) et un environnement Profibus DP ( automate, supervision, etc.).

Solution 1 : utilisation de la passerelle LA9P307

  • Paramétrage par un configurateur standard typique de Profibus DP type Sycon de Hilscher,
  • simple à utiliser.

LA9P307

 

 

Solution 2 : utilisation de la passerelle LUFP7,

  • Paramétrage par un logiciel spécifique : ABC Configurator

 

LUFP7

 

  Quels sont les réseaux gérés par un LUFP ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?