Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le schéma du câble reliant un variateur ATV16 à un PC ?

La référence du kit interconnexion entre un PC et un variateur ATV16 est la suivante : VW3A16104.

Schéma du câble

  • connecteur mâle-broche 2 <--> connecteur femelle-broche 3,
  • connecteur mâle-broche 3 <--> connecteur femelle-broche 2,
  • connecteur mâle-broche 5 <--> connecteur femelle-broche 5,
  • connecteur mâle-broche 9 <--> connecteur femelle-broche 9.

Straps

Sur connecteur femelle réaliser les 2 straps suivants :

  • strap entre broches 4 et 6,
  • strap entre broches 7 et 8.

Image

Attention : ne pas oublier le blindage et les ferrites.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?