Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Durée de vie de la LED Ba15d

La durée de vie moyenne des lampes Led à culot Ba15d nouvelle version, équipée de 12 leds CMS est de 100 000 heures.

Ces lampes à Led culot BA15d équipent les balises fixes ou clignotantes de référence XVB.

La durée de vie est la durée pendant laquelle aucun affaiblissement lumineux n'est perceptible, si le produit est utilisé dans les conditions d'utilisation conformes aux caractéristiques publiées dans notre catalogue.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?