Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les critères de choix des adaptateurs pour circuit imprimé des blocs contacts et voyants Harmony ?

Pour permettre l'adaptation des boutons gamme Harmony 4 et 5 des faces avant de la gamme "Profil" vers plusieurs épaisseurs de circuit imprimé, il est nécessaire d'utiliser des adaptateurs (socket), il en existe trois correspondant aux différentes épaisseurs de circuit imprimé :

  • l'adaptateur  ZBZ010 possède une longueur de patte conçue pour être monté sur un Circuit Imprimé de 1.6mm d'épaisseur,

  • l'adaptateur ZBZ011 possède une longueur de patte conçue pour être monté sur un Circuit Imprimé de 2.2mm d'épaisseur,

  • l'adaptateur ZBZ012 possède une longueur de patte conçue pour être monté sur un Circuit Imprimé de 3.2mm d'épaisseur,

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?