Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il dans les gammes Harmony XB4 et XB5 des voyants à LED alimentées en 48VDC ou 48VAC ?


Les voyants équipés de "Protected LED" peuvent être trouvés dans les gammes de voyants à Del intégrées des gammes Harmony diamètre 22, pour alimentation 24-120 VAC/DC, courant continu et alternatif.

Il n'existe pas de référence de voyant à LED complet , il est nécessaire de les décomposer en :
 

  • corps lumineux , comprenant lui -même l'embase de fixation et le bloc lumineux,
  • tête.

Boutonnerie métallique XB4 

                         Corps lumineux      =  embase       bloc lumineux
 

 

Tête à LED avec cabochon lisse sans insertion d'étiquette

  • Blanc = ZB4BV013,
  • Vert = ZB4BV033,
  • Rouge = ZB4BV043,
  • Jaune = ZB4BV053,
  • Bleu = ZB4BV063.
  • ZB4BV003 ( livré avec les 5 cabochons de couleur).

Tête à LED avec cabochon lisse avec insertion d'étiquette

  • Blanc = ZB4BV013E,
  • Vert = ZB4BV033E ,
  • Rouge = ZB4BV043E,
  • Jaune = ZB4BV053E,
  • Bleu = ZB4BV063E.

Tête à LED avec cabochon lisse avec cabochon strié

  • Blanc = ZB4BV013S,
  • Vert = ZB4BV033S ,
  • Rouge = ZB4BV043S,
  • Jaune = ZB4BV053S,
  • Bleu = ZB4BV063S.

Boutonnerie plastique XB5 

                         Corps lumineux      =  embase     +      bloc lumineux



Tête à LED avec cabochon lisse sans insertion d'étiquette

  • Blanc = ZB5AV013,
  • Vert = ZB5AV033,
  • Rouge = ZB5AV043,
  • Jaune = ZB5AV053,
  • Bleu = ZB5AV063.
  • ZB5AV003 ( livré avec les 5 cabochons de couleur).

Tête à LED avec cabochon lisse avec insertion d'étiquette

  • Blanc = ZB5AV013E,
  • Vert = ZB5AV033E,
  • Rouge = ZB5AV043E,
  • Jaune = ZB5AV053E,
  • Bleu = ZB5AV063E.

Tête à LED avec cabochon lisse avec cabochon strié

  • Blanc = ZB5AV013S,
  • Vert = ZB5AV033S,
  • Rouge = ZB5AV043S,
  • Jaune = ZB5AV053S,
  • Bleu = ZB5AV063S.

Tête seule carré avec cabochon lisse

  • Blanc = ZB5CV013,
  • Vert = ZB5CV033,
  • Rouge = ZB5CV043,
  • Jaune = ZB5CV053,
  • Bleu = ZB5CV063.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?