Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t-il des blocs de contacts avec contacts dorés de type ZENL pour monter sur les fonds de boite XAL ?

Il n'existe pas de blocs de contact dorés de type ZENL à monter en fond de boite XAL.

Il existe des blocs de contacts dorés qui se montent sous tête (pas en fond de boite !) des boutons poussoirs ou autre commutateur de la gamme Harmony XB5 qui, eux-même, peuvent être montés sur les boites à boutons XALx

  • ZBE1016 : un contact "F",
  • ZBE1026 : un contact "O",

Il existe de plus des blocs de contacts dorés pour ambiance poussiéreuse ( IP5X, poussière de 50 micromètres) :

  • ZBE1016P : un contact "F",
  • ZBE1026P : un contact "O".
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?