Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le matériau utilisé pour les coffrets des interrupteurs-sectionneurs Vario type VCF*GE ou VCFXG** ?

Les fonds de coffret et couvercles des interrupteurs-sectionneurs en coffret VARIO référence VCF*GE ou VCFXG**sont en Makrolon 6385.

La tenue au feu de ce matériau est :

  • 960°C selon la norme IEC 695-1,
  • V0 selon la norme UL94,
  • I3F1 selon la norme NF F16-101.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?