Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de monter un additif latéral LAD8 dans un coffret LE1D ?

Il n'est pas possible de monter un additif latéral LAD8** dans le coffret LE1D première génération (commercialisé entre 1990 et 2000), ceci en raison de la présence d'une rainure dans le fond du coffret.

 

Image

 

Sur les nouveaux coffrets LE1D génération TeSys (commercialisé à partir de 2001), il est possible de monter l'additif latéral de type LAD8 sur le contacteur car les coffrets ont été conçus pour faciliter le câblage du relais thermique et sont donc plus profonds.

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?