Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans le montage d'une poignée KCF1PZ sur porte d'armoire, le joint d'étanchéité doit-il être monté à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte pour avoir un degré de protection IP65.

Le joint d'étanchéité doit être monté du côté extérieur de la porte, juste entre le plastron de la poignée et la porte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?