Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de taraudage des interrupteur à pédale XPEM : PG ou ISO?

Toutes les pédales XPEM et XPER sont taraudées pour un presse étoupe Pg16, sur lequel il n'est pas possible de monter un presse étoupe ISO.

Le filetage ISO n'est pas le même que celui d'un Pg. Il faut donc des adaptateurs Pg/ISO :

  • DE9RA1620 pour adaptation PG16 / ISO M20,
  • DE9RA1625 pour adaptation PG16 / ISO M25.

Le lien ci-après détaille les différents types de taraudage PG et ISO ainsi que leurs adaptations :

Taraudages PG et ISO ainsi que leurs adaptations possibles.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?