Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder une balise ou colonne lumineuse clignotante sur un bus AS-i surveillé par un moniteur de sécurité ?

La balise clignotante génère des perturbations sur le bus AS-i, perturbations que le moniteur de sécurité ASISAFEMONx interprète comme une erreur de transmission vis à vis des esclaves de sécurité.

Ainsi les balises clignotantes référence XVEC5Bx, XVBL4Bx, etc. sont incompatibles en cas d'utilisation commune sur un bus AS-i.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?