Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'inhiber le fonctionnement d'une barrière immatérielle type XUSL sans utiliser le module muting ?

Rappel

Le muting est une fonction dédiée à une introduction automatique par tapis convoyeur de pièces dans une machine  (ou une évacuation de celles-ci), réalisée par une barrière de type 2 ou 4.

Inhibition du fonctionnement d'une barrière de type XUSL hors muting

La directive machines permet la neutralisation d'un dispositif de sécurité (comme une barrière par exemple) mais seulement pour effectuer des réglages.

Les conditions de réalisation sont les suivantes :

  • Cette neutralisation doit être réalisée par un sélecteur à clé (extractible dans toutes les positions) qui inhibe le fonctionnement de la barrière dans la position "sans barrière".
    Un bouton avec contact à fermeture n'est pas autorisé pour inhiber les sorties de la barrière. Si tel est le besoin, cette solution doit être validée par un organisme de contrôle.

  • De plus, la machine ne doit plus fonctionner qu'à vitesse lente dès que le  dispositif de protection est neutralisé.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?