Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que les arrêts d'urgence à câbles de référence XY2CH et XY2CE peuvent être équipés d'une clé Ronis 3113A ?

Il n'est pas prévu de clé Ronis 3113A pour déverrouiller les boutons d'Arrêt d'Urgence à câble de référence XY2CE & XY2CH que ce soit dans la grille de symbolisation standard ou que ce soit dans la grille des produits spécifiques.

Les produits XY2CE et XY2CH sont équipés de boutons coup de poing de la gamme XB2B (ZB2BC64 ou ZB2BS0612 avec clé 421).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?