Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pas des vis de l'élément de contact d'un XMLA, XMLB ?

Les pas de vis des :

  • vis de réglage,
  • vis des contacts

des pressostats et vacuostats électromécaniques de type XMLA, XMLB, XMLC, et XMLD sont les suivants :

  • vis des vis étriers des contacts: M3.5
  • vis de la vis de réglage : M2.5

XMLA pas de vis

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?