Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer une application directement sur la carte mémoire SD du M340 ?

Il possible de transférér une application directement sur la carte SD d'un M340 sans disposer de l'automate. Pour cela il est nécessaire de posséder :
  • le fichier .STU contenant l'application,
  • un PC sur lequel est installé l'outil SD Card Writter (SdcardWriter.exe) disponible sur le DVD de Unity Pro dans le sous-répertoire \Extras (à partir de la version V7),
  • un lecteur externe de carte SD sur port USB.
  • le mode opératoire disponible sur le DVD de Unity Pro et également disponible en pièce jointe (en anglais uniquement).

Remarque : ne pas executer cet outil directement depuis le DVD de Unity Pro.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?