Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pourcentage de déclassement à apporter aux GV2, GV3, GV7 s'ils doivent être montés en position inclinée ou horizontale ?

Le catalogue spécifie qu'il n'y a pas de déclassement pour utilisation des disjoncteurs GV2, GV3 et GV7 en :

  • vue de profil : 0 à 90°,
  • vue de face : 0 à 90°.

Montage GV2 GV3 GV7

De fait, ces spécifications montrent qu'il n'y a donc pas de déclassement pour les GV2, GV3, GV7 quelque soit leur position de montage.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?