Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le LT6 peut il communiquer avec PROFIBUS-DP ?

Il n'y a aucune connexion PROFIBUS-DP sur le module LT6.

Néanmoins, la liaison PROFIBUS DP/ MODBUS assurée par la passerelle LA9P307 peut être utilisée pour effectuer la liaison entre la liaison MODBUS du module LT6 et un environnement PROFIBUS-DP.

Cette passerelle est :

  • esclave côté Profibus- DP,
  • maître côté Modbus.

Elle gère les données présentes sur la liaison série Modbus pour les rendre disponibles en lecture/écriture au niveau de l’automate Maître du bus Profibus DP.


La passerelle LA9 P307 se présente sous la forme d’un boîtier encliquetable sur rail oméga de 35 mm.
Elle gère jusqu’à 15 Esclaves sur la liaison série Modbus.

 

LA9P307

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?