Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel pourcentage de courant différentiel faut il pour faire déclencher le module magnétothermique d'un Intégral 18/32/63 ?

Vis à vis de l'intégral 18/32/63,  le déclenchement différentiel est garanti pour une absence de phase, soit 100% de courant différentiel, ceci en conformité avec la norme IEC 947-4.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?