Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des vis, rondelles et écrous des jeux de contacts des pôles puissance des contacteurs LC1F?

Les jeux de contacts des pôles puissance des contacteurs LC1F  existent sous forme de kit de rechange.

Le jeu de contacts de rechange d'un pôle puissance d'un contacteur LC1F est constitué de :

  • 2 contacts fixes,
  • 1 contact mobile,
  • 2 déflecteurs,
  • 1 contre-lame,
  • vis et rondelles de serrage.

Ces éléments de rechange sont disponible sous la référence LA5Fxx avec xx variant suivant le type de contacteur et le nombre de pôles, quelques exemples :

  • pour le contacteur tripolaire LC1F115, le kit est composé du rechange des 3 pôles référence LA5FF431,
  • pour le contacteur tétrapolaire LC1F1504, le kit est composé du rechange des 4 pôles référence LA5FF441.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?