Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t il un dispositif de verrouillage GS1AV des capots de protection fusibles pour GS1 et GS2 sur un calibre > 400A ?

Les modules additifs de type GS1AVx  verrouillent les capot protège-fusibles des interrupteurs-sectionneurs à fusibles GS1 et GS2 dès l'actionnement des poignées latérales.

Au delà de 400A, il n'existe pas de module de type GS1AVx qui permettent ce verrouillage .

Pour éviter les manipulations intempestives de ce capot porte fusible, la solution consiste en un verrouillage de l'armoire avec habilitation des techniciens pour son ouverture.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?