Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de contacts auxiliaires ACT sont admis par contacteur standard GC ?

Il n'est possible de monter qu'un seul bloc de contacts auxiliaires à droite d'un contacteur modulaire de type :

  • CT ( ancienne marque Merlin Gerin ) (1)
  • GC ( ancienne marque Télémécanique) (1)

Les blocs de contacts auxiliaires instantanés pour les contacteurs GC** sont :

  • GAC0521 : 2 "O"
  • GAC0531 : 2 "O"
  • GAC0511 : 1 "F"

Ces produits sont essentiellement destinés au marché tertiaire, en cas de besoin de plus de contacts auxiliaires instantanés ou de besoin de contacts temporisés, il sera nécessaire d'utiliser des contacteurs TESYSD de la gamme LC1D.

(1) Merlin Gérin et Télémécanique sont d'anciennes marques de Schneider Electric.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?