Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il un détecteur inductif résistant à 90 degrés celsius ?

Les caractéristiques standards de comportement en température de nos détecteurs inductifs sont :

  • +85°C en stockage,
  • +70°C en fonctionnement.

Quelques détecteurs spécialisés acceptent des températures supérieures :

  • Détecteurs pour application de soudage, XSLC1401393L* : température de fonctionnement jusqu'à 80°C.
  • Détecteurs série agroalimentaire, cylindrique, inox, non noyable référence XS212***, XS218***, XS2L2*** et XS230A*** : température de fonctionnement jusqu'à 85°C.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?