Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctione la détection à partir de la fibre multi-faisceau XUFN02801 ?

Le réglage de la détection d'un objet à partir de la fibre multi-faisceaux XUFN02801 ne s'effectue pas en définissant soi-même le nombre de faisceaux à couper mais simplement en réglant la sensibilité de la détection sur l'amplificateur.

C'est à ce système de réglage de la sensibilité de déterminer le nombre de faisceaux qu'il y aura à couper suivant le degré de sensibilité souhaité.

Plus la sensiblité sera élevée, plus le système de réglage exigera de coupure de faisceaux pour obtenir une détection de l'objet et inversement....

 

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?