Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t'il des détecteurs avec un câble d'une longueur de 30 m ?

Schneider Electric ne réalise aucun détecteur avec un câble de longueur 30m.

Les solutions peuvent être :

  • créer un produit spécifique, Schneider peut réaliser ce type de prestation sous condition de volume suffisant,

  • utiliser un modèle avec connecteur (exemple M12) et lui associer un câble à longueur souhaitée dont une des extrémités sera un connecteur M12 (à réaliser par le client).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?