Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réagit la sortie du détecteur de proximité sur court- circuit? Reste t elle passante ou non ?

Lorsque le détecteur de proximité est soumis à :

  • un court-circuit, il ne se passe rien car il est protégé en interne contre les courts-circuits,

  • une surcharge de courte durée, elle est assimilée à un court-circuit et la protection interne est alors sollicitée,

  • une surcharge de durée importante et de niveau juste en dessous du seuil de déclenchement (environ 100mA), il y aura alors échauffement puis destruction de la protection et de l'étage de sortie
    S'applique alors la loi du hasard : état passant ou état non passant selon le composant qui claque en premier !
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?