Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que veut dire l'extention "025" à la fin du pressostat, XMLBxx25?

Le produit référencé XMLBxx025 est un produit spécifique (hors catalogue) réservé pour un client .

Les caractéristiques techniques de ce produit sont :

  • connectique M12 : 5 broches,
  • préréglé Point Haut 4 ± 0.1 bar pour validation client à ± 0.3 bar,
  • préréglé Point Bas 2.8 ± 0.1 bar pour validation client à ± 0.3 bar,
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?