Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de filetage de l'élément séparé XY2CZ705 ?

La référence XY2CZ705 est celle du support de poulie queue de cochon dont les dimensions sont les suivantes :

  • diamètre : 8mm,
  • longeur totale : 108mm,
  • filetage : 53 mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?