Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de presse-étoupe adaptable sur un arrêt d'urgence à câble XY2?

Les modèles d'arrêt d'urgence à câbles XY2CB, XY2CE et XY2CH sont prévus pour être équipés en version standard d'entrées de câbles prévues pour recevoir un :

  • presse-étoupe PG13,5 (6 à 12 mm maxi).

Des versions de ces produits équipés de presse-étoupe différents peuvent également être fournies, il s'agit de :

  • presse étoupe 1/2NPT , prévu pour le marché nord-américain; H7 (ou H4) est rajouté en fin de référence,

  • presse étoupe ISO M20 pour XY2CE ou XY2CH, H29 est rajouté en fin de référence.
    Pour le modèle XY2CB, l'adaptateur est commercialisé séparément en pièce détachée, référence : DE9RP13520.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?