Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'ajouter un bloc XE2SP4151 dans une pédale XPEM110?

Il est possible d'intégrer un bloc de contact de référence XE2SP4151 (vendu en pièce détachée) dans une pédale 1 cran de référence XPEM110 pour obtenir une pédale identique à la pédale XPEM111.

Le nombre de contacts pour les deux références est de : 2"O+F".

Attention, le bloc de contact XE2SP4151 (ou XE2SP4151B) est livré sans la vis de fixation.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?