Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que des vis de serrage sur l'axe rotatif des interrupteurs de sécurite XCSTR sont fournies avec l'interrupteur?

L'axe rotatif des produits XCSTR ou XCSPR est percé de :

  • deux trous lisses décalés de 180°,
  • un trou fileté M4 décalé de 90° par rapport aux 2 premiers, utilisé pour assurer la liaison de cet axe avec la charnière de porte.

Cette liaison peut être réalisée par vis ou goupille (non fournis avec le produit XCSTR ou XCSPR).

XCSTR-Interrupteur

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?