Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien puis-je câbler d'interrupteurs magnétiques codés sur un XPSDMB ?

Le module de sécurité XPSDMB et XPSDME est dédié à la surveillance des Interrupteurs Magnétiques Codés (IMC) comportant chacun un contact à fermeture et un contact à ouverture.
Ils sont équipés de deux sorties de sécurité et deux sorties statiques pour messages vers l’automate de process.

Si l'installation exige un niveau de sécurité conforme à la catégorie 4 au sens de la norme EN 954-1/ISO 13849-1 :
 

  • le module de sécurité XPSDMB est validé pour la surveillance d'un maximum  de 2 interrupteurs magnétiques indépendants,
     
  • le module de sécurité XPSDME est validé pour la surveillance d'un maximum  de 6 interrupteurs magnétiques indépendants,


Si l'installation exige un niveau de sécurité conforme à la catégorie 3 au sens de la norme EN 954-1/ISO 13849-1, il suffira de positionner plusieurs capteurs en parallèle sur les différentes entrées des modules.

Image

 

Les modules de sécurité XPSDMxxP sont équipés de borniers débrochables, ce qui permet d’optimiser les opérations de maintenance sur les machines.
Pour l’aide au diagnostic, les modules sont équipés, en face avant, de voyants DEL permettant d’informer sur l’état du circuit de surveillance.

Attention : ne pas utiliser les modules XPSAL ou XPSAX ou XPSAC pour la surveillance des IMCs.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?