Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A quelle distance pouvons nous garantir le bon fonctionnement des XCSDM par rapport à un champ magnétique important issue de poste de soudure (par point ou à l'argon) ?

Ce type d'environnement est généralement une contre-indication d'emploi pour un détecteur magnétique

Si la mise en place d'un tel produit est néanmoins imposé, il sera nécessaire de vérifier les points suivants :

  • contrôler si l'XCSDMxx est placé en dehors du champ émis pour garantir la non perturbation de l'XCSDMxx,

  • si l'XCSDMxx est disposé dans le champ émis, il est nécessaire de vérifier que le produit ne sera jamais activé sans aimant, et donc  effectuer des essais en plaçant le produit dans les conditions de champs émis les plus défavorables.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?