Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder les XCSDMP sur 2 deux relais liés mécaniquement pour remplacer l'XPSDMB ?

Les contacts REED des Interrupteurs Magnétiques Codés Schneider (IMC), de référence XCSDMPxx, XCSDMCxx et XCSDMRxx ne peuvent pas commuter plus de 8 mA sous 24VDC.

Il ne sont donc pas prévus pour commuter des charges inductives telles que contacteurs auxiliaires ou relais qui peuvent générer des pics de courant supérieurs à ce seuil de 8 mA.

Seuls, les modules PREVENTA : XPSDMB, XPSDME possèdent des entrées adaptées à ce type de caractéristique.

En conclusion, il n'est pas possible d'associer ces IMCs avec des relais liés mécaniquement car les contacts de relais REED n'en supporteront pas les pics de courant.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?