Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est le mode de fonctionnement de la cartouche memoire SR2MEM01 avec les modules aveugles ou sans afficheur SR2Exxx - SR2Dxxx

Les relais programmables de la gamme ZELIO sont composés de :

  • modules logiques modulaires auxquels des blocs d'entrées/ sortie TOR, analogiques et de communication peuvent être rajoutés.
    Ces modules sont systématiquement pourvus d'afficheurs intégrés.
    Leur références débutent par SR3**.

  • modules logiques compacts non extensibles.
    Ces modules peuvent être fournis avec afficheur intégré, référence SR2B** ou SR2A**.
    Ils peuvent être fournis sans afficheur intégré, référence SR2E** ou SR2D**.

Principe de fonctionnement de la cartouche de sauvegarde
 

Tous les modules ZELIO (modulaire ou compact) peuvent recevoir une cartouche mémoire optionnelle de sauvegarde SR2MEM02 dont le principe de fonctionnement est le suivant :

A chaque mise sous tension, le contenu de la cartouche mémoire est transféré dans la mémoire interne du module.

Comment écrire la cartouche de sauvegarde ?

  • Avec module avec afficheur : SR2B**, SR2A** et tous SR3,
    Il existe une instruction qui permet le transfert de la mémoire du module vers la cartouche de sauvegarde,

     
  • Avec module compact sans afficheur SR2B** ou SR2A**.
    Il est transitoirement nécessaire d'utiliser un module avec afficheur pour pouvoir charger le programme du module dans la cartouche de sauvegarde. Cette cartouche est ensuite insérée dans l'automate sans afficheur,

Attention :

  • il est impératif que le module avec afficheur qui sera utilisé pour créer et copier le programme dans la cartouche mémoire soit identique au module sans afficheur.
    Les modules incompatibles sont signalés par une clignotement rapide des leds.
  • le transfert s'effectue en mode STOP uniquement.

Procédure détaillée

  • copie du programme dans la cartouche via le module avec afficheur,
  • installation de la cartouche dans le module sans afficheur,
  • à la mise sous tension du module sans afficheur le programme est copié dans le module,
  • démarrage en RUN du module,
  • exécution du programme.

Pour en savoir plus sur la compatibilité des cartouches mémoires SR2MEM0x avec les versions de Firmware des modules ZELIO.

Compatibilité des cartouches mémoires SR2MEM0x

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?