Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur ATV58, pourquoi est ce qu'un rappel des réglages usines ou des fichiers de mémorisation provoque un défaut configuration, led rouge clignotante lorsque une carte option est installée ?

Lorsque qu'une carte est supprimée ou ajouté au variateur, le variateur considère qu'il s'agit d'une application entièrement nouvelle et agit à deux niveaux :

  • affiche alors un défaut de configuration CFF,
  • rapatrie les réglages usine.

Mais si une entrée logique est :

  • affectée à un mode d'arrêt (roue libre, rapide),
  • n`est pas dévalidée (logique négative).

il est possible qu'avec certaines cartes option et pour une question de sécurité, les configurations usine ne peuvent être rechargées

En ce cas, pour que l'opérateur puisse recommencer à configurer sa nouvelle application à partir du réglage usine, il est nécessaire de positionner LI4 a 1 (affectée en réglage usine à arrêt rapide).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?