Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer un variateur ATV61, ATV71 avec une alimentation monophasée ?



Il est possible de d'alimenter en monophasé un variateur ATV61 ou ATV71 initialement prévu pour fonctionner en triphasé (terminaison de référence en M3).

Il est nécessaire de respecter :
 
  • un certain type de câblage,
  • la configuration d'un paramètre.
Le schéma de câblage sera obligatoirement le suivant  :
 

 
(1) Inductance de ligne éventuelle
Obligatoire pour les ATV71HU40M3 à HU75M3 et ATV61HU40M3 à HU75M3

La configuration consistera à inhiber le défaut "Perte Phase Réseau" (IPL) du variateur.
 



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?