Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de s'affranchir du mot de passe du relais programmable SR1?

Le mot de passe du relais programmable Zelio SR1 en sécurise l'accès en :

  • programmation,
  • effacement programme,
  • détermination de la durée de filtrage des entrées,
  • détermination des touches Zx,

Il sécurise aussi les transferts d'applications :

  • module vers PC ( Zelio vers PC)
  • module vers mémoire EEPROM.

En conséquence,

Un programme sur zelio SR1 protégé par mot de passe n'est pas récupérable à partir du PC. il est donc nécessaire de disposer d'une sauvegarde sur PC en cas de besoin de modification de programme.

Il est possible de réutiliser le relais programmable Zelio SR1 en supprimant le mot de passe, ce qui supprime aussi le programme.

Pour supprimer le mot de passe :

=> Menu Mot de passe (accessible par la face avant du module)
=> Appuyer simultanément sur les touche Z1,Z2,Z3,Z4.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?