Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la durée de vie des tube à décharge "flash" des balises lumineuses type XVBL ?

Quelle que soit leur tension d'alimentaion : 24 VAC / DC - 120 VAC - 230 VAC,
la durée de vie des tubes à décharge "flash" 5 et 10 joules des :

  • balises lumineuses type XVBL6 et XVBL8, 
  • éléments lumineux XVBC6 ou XVBC8,

est de 1000 heures en utilisation continue à raison d'un flash par seconde pour une température ambiante de 25°C.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?