Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la durée réelle d'établissement d'un contact pour les relais RSB2A080, RSB1A120 et RSB1A160 ?

La durée réelle d'établissement d'un contact pour les relais RSBxxx est la somme :

  • de le durée du rebond du contact,
  • de la durée de montée ou descente de ce même contact.
Ce valeurs sont différentes suivant que le contact du relais est :
  • NO ("F"),
  • NC ("O").

Suite à des essais de qualification des relais RSB effectués par prélèvement d'échantillons, la durée du rebondLes valeurs détaillées relévées sont les suivantes : est systématiquement inférieure à 9ms.

 
 

 
Durée du rebond
Durée à la montée ou à la descente
Type de contact
NO ou "F"
NC ou "O"
NO ou "F"
NC ou "O"
Alimentation
continu
alternative
continu
alternative
continu
alternative
continu
alternative
RSB2A080
2 ms
3 ms
6 ms
4.5 ms
 
9 ms
 
12 ms
 
4 ms
 
10 ms
RSB1A120
2 ms
5 ms
5 ms
4 ms
RSB1A160
2 ms
5 ms
7 ms
4.5 ms

  
Exemple de calcul: La durée totale d'établissement du contact NO  d'un relais RSB2A080 avec circuit de commande en continu est égale à : 2ms + 9ms = 11 ms.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?