Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de remplacer le GV2M d'origine par un GV2ME dans les ancien coffret LG1K ?

Non, il n'est pas possible remplacer le GV2M par un GV2ME.

Le rail Oméga du coffret LG1K possède 2 entailles qui permettent de fixer le GV2M en translation (le GV2 a un ressort). Le socle du GV2M et du GV2ME sont différents. La fixation du GVAME se fait à l'aide 2 ressorts.
Les 2 entailles de l'ancien coffret ne peuvent plus centrer le nouveau GV2ME mais au contraire l'empêchent de se monter sur le rail lui-même.

Il existe plusieurs solutions :

  • Changer le coffret 
  • Mettre un ancien GV2M.
  • Changer le rail interne 
  • Aplatir les entailles du rail existant.

ATTENTION : Pour les 2 derniers cas, le disjoncteur ne sera plus maintenu en translation sur le rail. Des risques de déplacement du GV2ME sur la rail pourront apparaître si le coffret est soumis à des vibrations.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?