Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les différents pas des détecteurs inductifs ?

Les dimensions du filetage des détecteurs inductifs M8/M12/M18/M30 sont conforme à la norme IEC 947-5-2 (voir annexe A de la norme) :

  • Diamètre 8mm dimension du filetage : M8*1,
  • Diamètre 12mm dimension du filetage : M12*1,
  • Diamètre 18mm dimension du filetage : M18*1,
  • Diamètre 30mm dimension du filetage : M30*1.5.

Les dimensions des détecteurs inductifs de diamètre 5 mm n'entrent pas dans le champs de cette norme.
Pour ces capteurs, la dimension du filetage est de M5*0.5 (standard de fait dans le métier de la détection).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?