Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment procéder à la commutation des "jeux de paramètres" sur un ATV71 via un bus de communication ?

Description de la commutation "jeux de paramètres"

Il est possible de sélectionner un ensemble de 1 à 15 paramètres du menu 1.3 Réglages, de lui attribuer 2 ou 3 valeurs différentes et de commuter ces 2 ou 3 jeux de valeur par 1 ou 2 entrées logiques ou bits d'un mot de commande.
Cette commutation peut être faite en cours de fonctionnement.
Attention : ces paramètres ne sont plus modifiables dans le menu 1.3 REGLAGES.
Toute modification dans ce menu est perdue à la mise sous tension suivante
Exemple de fonctionnement avec le tableau ci-joint
Si LI3 et LI4 est à zéro, le variateur fonctionne avec le jeu de paramètres 1.
Si LI3 seul est à 1, le variateur fonctionne avec le jeu de paramètres 2.
Si LI4 est à 1, le variateur fonctionne avec le jeu de paramètres 3.

 
 Jeux de paramètres 1
  jeux de paramètres 2
  jeux de paramètres 3
 Accélération
 valeur accélération1
 valeur accélération2
 valeur accélération3
 Décélération
 valeur décélération1
 valeur décélération2
 valeur décélération3
 Petite vitesse
  etc.
  etc.
  etc.
 etc.
 
 
 
Limit courant
 valeur limit courant1
 valeur limit courant2
 valeur limit courant3
 Entrée ou bit 2 jeux de paramètre
Exemple LI3
 0
 1
 
  Entrée ou bit 3 jeux de paramètre
Exemple LI4
 0
 0
 1

 
 
Configuration
Pour programmer cette fonction, il faut :
  • choisir le nombre de jeux de paramètres : 1, 2 ou 3,
    Menu COMMUT JEUX PARAM => 2 JEUX DE PARAM = LI3 ,
                                                            => 3 JEUX DE PARAM = LI4,
    Si utilisation d'un bus de communication, la description est détaillée ci-après.
  • choisir les paramètres,
    Menu COMMUT JEUX PARAM => SELECT PARAM = choisir 15 paramètres par une coche en face du paramètres,
  • définir chaque jeu de paramètres,
    Menu COMMUT JEUX PARAM => JEUX1 => valeur accélération1= valeur souhaitée,
                                                                                => affecter valeur aux 15 paramètres,
  • Menu COMMUT JEUX PARAM => JEUX2 => valeur accélération2= valeur souhaitée ,
                                                                                => affecter valeur aux 15 paramètres,
  • Menu COMMUT JEUX PARAM => JEUX3 => valeur accélération3 = valeur souhaitée,
                                                                                => affecter valeur aux 15 paramètres,
     
                                                                           
Configuration si utilisation bus de communication
Pour réaliser une commutation des jeux de paramètres, il est aussi possible d'utiliser les bits 11 à 15 du mot de commande quelque soit le profil.
La séléction de ce bit se fait par le menu "fonction application" paramètre  "Commutation Jeux de paramètres".
Voici les différentes affectations possibles suivant le type de communication :
  • Modbus intégré : bits C111 à C115,
  • CanOpen intégré : bits C211 à C215,
  • Carte de communication autre : bits C311 à C315,
  • Carte Controler Inside : bits C411 à C415,
Nota : En profil IO, il est possible d'utiliser les bits 1 à 15 du mot de commande.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?