Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment modifier le mot de passe d'un ATV38 ou ATV58 avec carte Ethernet VW3A58310 ?

Les différentes étapes pour modifier le mot de passe d'un variateur ATV58 ou ATV38  par le logiciel PowerSuite via Ethernet en point à point sont les suivantes :

Etape 1 

Création d'un appareil en mode déconnecté :

  • créer un nouvel appareil : cliquer sur Fichier, Nouveau puis Appareil,
  • renseigner les champs : nom, type et référence de l'appareil,
  • cliquer ensuite sur l'onglet Configuration puis sur le bouton Créer, nommer la nouvelle configuration,
  • cliquer sur l'onglet Module et choisir dans la liste des options la carte Ethernet.
  • dans l'onglet Communication, choisir le numéro du port série utilisé, la vitesse et le format de communication en adéquation avec les paramètres du variateur. Cliquer sur OK.

Etape 2

Modification du nom de l'utilisateur et modification du mot de passe

  • faire un double-clic sur le fichier de configuration (dans l'exemple :Ethernet Password) dans le répertoire Mes appareils.
    ATTENTION : Ne pas éditer le fichier de configuration directement depuis le répertoire Mes configurations,
  • cliquer sur le bouton Carte Ethernet, puis sur Contrôle d'accès,
  • saisir le nom du Nouvel utilisateur et le Nouveau mot de passe,
  • valider et fermer successivement les deux fenêtres en cliquant sur OK.

Etape 3

Transférer la configuration du PC vers l'appareil.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?