Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que la console d'adressage XZMC11 est compatible AS-i V2.1 ?

Les consoles d'adressage XZMC11 commercialisées depuis janvier 2001 sont compatible AS-i V.1 et V2.1. 
Les anciennes versions (antérieures à Janvier 2001) n'étaient compatibles qu'avec AS-i V1. 

La nouvelle version possède :

  • en face avant, une touche MODE,
  • la partie supérieure réservée à la connectique est de couleur NOIRE (couleur grise pour l'ancienne),
  • à l'arrière, figure le marquage des défauts : F6 : Extended slave expected  et  F7 : Standart slave expected
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?