Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle attitude adopter en cas d'instabilité moteur lors de la rénovation d'un ATV11 par un ATV12 ?


Il est possible lors de la rénovation d'un variateur ATV11 par un variateur ATV12 de constater des instabilités au niveau du moteur qui font déclencher le variateur en défaut OCF.

Une des causes possibles en serait le paramètre UFr réglé à 100% en réglage usine et qu'il faut diminuer pour éviter les a-coups et les problèmes de démarrage.

Pour mémoire, ce paramètre permet d'optimiser le couple à basse vitesse.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?