Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les atoûts et fonctionnalités supplémentaires du variateur ATV12 par rapport au variateur ATV11


Le variateur ATV12 est le successeur du variateur ATV11, lequel sera en arrêt de commercialisation dès 2012.

Le variateur ATV12 n'en dispose pas moins d'atoûts et de fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'ATV11.

Cette fiche propose d'en présenter les améliorations décisives par rapport au variateur ATV11:

  • possibilité de séparer les canaux commande et consigne comme existant déjà sur le ATV312, ATV61 et ATV71 :
    Menu ConF => FULL => CtL => CHCF => SEP,
    Les paramètres Fr1 et Cd1 correspondant aux canaux consigne et commande peuvent être idifféremment affectés aux borniers, afficheur-clavier intégré, terminal déporté , Modbus.

     
  • possibilité de configurer l'entrée analogique AI1 en tension ou en courant :
    Menu ConF => FULL => I-O => AI1t = ( 5U et 10U pour entrée tension 0-5V et 0-10V, 0A pour entrée courant 4-20mA),
    Menu ConF => FULL => I/O => CrL1 = 0 (pour entrée 0-20 mA).

     
  • possibilité de tester les modules IGBT :
    Menu ConF => FULL => FLt => STrt.

     
  • affectation de la marche arrière :
    Menu ConF => FULL => FUN => rrS = (LI1 à LI4), l'entrée choisie sera affectée à la marche arrière.

Pour rappel :

  • retour au réglages usine :
    Menu Conf => paramètre FCS => InI ( avec appui prolongé de 2 sec).

Autres améliorations :

Nouvelles navigation menus ATV12.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?