Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le message Erreur 2223 lors de la génération sous Vijeo Designer ?

Un projet Vijeo Designer utilise la fonction 'Configurer l'horloge du terminal' dans le tableau de dialogue. Lors de la génération de la cible le message d'erreur suivant apparait :

Erreur 2223 : [Equipement] [Nom de l'équipement] [Tableau de dialogue] La fonction Régler l'horloge du terminal ne fonctionne pas si la propriété Réglage de l'heure (DST) de la cible est définie sur Activé.

Ce message est retourné par Vijeo Designer lorsque que la propriété de la cible 'Réglage de l'heure (heure d'été)' est cochée alors que la fonction 'Régler l'horloge du terminal' est utilisée dans la table de dialogue.
Il suffit de désactiver la propriété Réglage de l'heure (heure d'été) dans les options de la cible pour supprimer ce message.

Illustration :


Remarque : La fonction 'Configurer l'horloge du terminal' de la table de dialogue permet de mettre à jour l'heure du terminal HMI à partir de celle de l'automate.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?